STMicroelectronics STEVAL-ROBKIT1 Kit, Now at Mouser Electronics, Jumpstarts Robotic Applications

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

June 10, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the STEVAL-ROBKIT1 robotics evaluation kit from STMicroelectronics.

The STMicroelectronics STEVAL-ROBKIT1 is a comprehensive kit created as a platform for developing robotic technology and applications. The kit provides a modular design containing three boards: the main board, the motor control board, and the imaging board. The main board is powered by an STM32H725 microcontroller, which integrates various functionalities and controls the motor and imaging boards. The motor board is based on an STM32G071 microcontroller built for motor control and actuation, utilizing motor drivers to regulate the speed and direction of the robot's movements. The imaging board is supplied with a VL53L8CX time-of-flight (ToF) sensor and a CAM-56G3 camera module, which allows it to perceive and interact intelligently with its surroundings.

An LSM6DSV16BX iNEMO inertial measurement unit (IMU) and LIS2MDL magnetometer enhance the STEVAL-ROBKIT1 kit's capabilities by supplying precise orientation and motion sensing, crucial for navigation and stability in dynamic environments. The BlueNRG-M2 Bluetooth® Low Energy (BLE) module facilitates seamless wireless communication, enabling mobile interface control. Dedicated firmware permits the robot to move autonomously and users to run different AI algorithms.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-steval-robkit1-eval-kit/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764