New at Mouser: STMicroelectronics STM32WBA6 Multiprotocol Wireless Microcontroller for Matter, Healthcare, and Smart Applications

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

Learn more about the STM32WBA6 wireless microcontroller
Learn more about the STM32WBA6 wireless microcontroller

October 14, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the STM32WBA6 wireless microcontroller (MCU) from STMicroelectronics.

The STMicroelectronics STM32WBA6 multiprotocol wireless MCU offers performance, efficiency, and flexibility. The ultra-low-power device integrates a powerful radio compliant with Bluetooth® Low Energy and IEEE 802.15.4-2015. The MCU features a high-performance Arm® Cortex®-M33 32-bit RISC core and operates at a frequency of up to 100MHz.

The STMicroelectronics STM32WBA6 MCU integrates a 2.4GHz radio that supports Bluetooth LE, Matter, Thread, and Zigbee®, making it suitable for proprietary protocols and concurrent operation modes. The MCU supports an array of up to eight antennas and an external power amplifier. A PTA (packet traffic arbitration) interface is also supported.

The STM32WBA6 multiprotocol wireless MCU has applications in automotive, sports and fitness, healthcare, entertainment, home automation, and security.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicro-stm32wba6-mcus/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser è uno dei principali distributori autorizzati di componenti elettronici e prodotti per l'automazione industriale. Con oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1.200 produttori, offriamo la più ampia selezione di prodotti disponibili a magazzino. La nostra divisione di componenti elettronici affianca ingegneri progettisti e responsabili acquisti offrendo le ultime novità di prodotto nei settori dei semiconduttori, dei componenti passivi, dell'interconnessione e delle tecnologie elettroniche correlate. La nostra divisione di automazione industriale supporta le aziende a progettare, realizzare e mantenere le proprie apparecchiature e attività produttive, offrendo soluzioni all'avanguardia per sensori, pannelli, PLC e sistemi di controllo motore, disponibili a magazzino per la spedizione immediata.

Mouser offre un servizio clienti di eccellenza tramite 28 sedi distribuite in tutto il mondo, con assistenza nella lingua locale e supporto nelle valute e nei fusi orari locali. Ogni giorno spediamo prodotti a più di 650.000 clienti in 223 paesi e territori dai nostri modernissimi centri di distribuzione, con una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati, situati nell'area metropolitana di Dallas, Texas. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.mouser.com.

Informazioni su STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics è un'azienda globale indipendente nel settore dei semiconduttori e un leader nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni per semiconduttori su tutta la gamma delle applicazioni di microelettronica. Grazie a un'ineguagliata combinazione tra competenze di sistemi e materiali, forza di produzione, un portafoglio di Proprietà Intellettuali (IP) e partner strategici, STMicroelectronics è all'avanguardia nella tecnologia System-on-Chip (SoC) e i suoi prodotti hanno un ruolo chiave nelle tendenze di convergenza odierne.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser
Vicepresidente senior del marketing
+1 (817) 804-3833
Per richieste stampa contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764