Murata Type 2LL Wi-Fi 6/Bluetooth/802.15.4 Module, Now at Mouser, Enables IoT, Wireless, and Gateway Applications
June 11, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new ultra-compact Type 2LL Wi-Fi® 6/Bluetooth®/802.15.4 module from Murata. The Type 2LL module is a small, high-performance solution designed to enhance connectivity and efficiency in various IoT, handheld wireless, and gateway applications.
The Murata Type 2LL module, available from Mouser, is based on the IW610G tri-radio system-on-chip (SoC) from NXP® Semiconductors, which integrates Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4, and 802.15.4 radios into a compact solution, providing robust wireless communication capabilities.
The Wi-Fi 6 subsystem offers improved network efficiency, reduced latency, and an extended range, while the Bluetooth LE radio supports high-speed data rates and long-range communication. Additionally, the 802.15.4 radio offers PHY data rates of up to 114.7 Mbps on Wi-Fi and 2 Mbps on BLE. The Wi-Fi supports SDIO v3.0 DDR50 interfaces, while the Bluetooth section facilitates a high-speed 4-wire UART interface and PCM for audio data.
The Type 2LL module is packaged in an impressively small, shielded form factor (8.8 × 7.7 × 1.3 mm3) that facilitates integration into size and power-sensitive applications. The Type 2LL employs highly rich, enhanced collaborative coexistence hardware mechanisms and algorithms, enabling optimized collaboration among Wi-Fi, Bluetooth, and 802.15.4 for maximum performance. In IEEE 802.11ax mode, the Wi-Fi operation assists rates of MCS0-MCS9 (up to 256QAM) in 20MHz channels for data rates.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2ll-module/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser è uno dei principali distributori autorizzati di componenti elettronici e prodotti per l'automazione industriale. Con oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1.200 produttori, offriamo la più ampia selezione di prodotti disponibili a magazzino. La nostra divisione di componenti elettronici affianca ingegneri progettisti e responsabili acquisti offrendo le ultime novità di prodotto nei settori dei semiconduttori, dei componenti passivi, dell'interconnessione e delle tecnologie elettroniche correlate. La nostra divisione di automazione industriale supporta le aziende a progettare, realizzare e mantenere le proprie apparecchiature e attività produttive, offrendo soluzioni all'avanguardia per sensori, pannelli, PLC e sistemi di controllo motore, disponibili a magazzino per la spedizione immediata.
Mouser offre un servizio clienti di eccellenza tramite 28 sedi distribuite in tutto il mondo, con assistenza nella lingua locale e supporto nelle valute e nei fusi orari locali. Ogni giorno spediamo prodotti a più di 650.000 clienti in 223 paesi e territori dai nostri modernissimi centri di distribuzione, con una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati, situati nell'area metropolitana di Dallas, Texas. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.mouser.com.
2026 - Murata è leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti elettronici passivi in ceramica, moduli di connettività wireless e tecnologie di conversione di potenza. Dalla sua costituzione a Kyoto nel 1944, Murata ha contribuito al progresso della società e all'evoluzione dell'industria elettronica. Le innovazioni dell'azienda si trovano in un'ampia gamma di applicazioni: telefoni cellulari, elettrodomestici, elettronica automobilistica, sistemi di gestione dell'energia, dispositivi sanitari e altro ancora. Oggi Murata è un'azienda globale con oltre 100 uffici in tutto il mondo. Aspirando allo slogan “Innovator in Electronics®”, circa 48.000 dipendenti Murata si impegnano ogni giorno a sviluppare nuove tecnologie promettenti, “innovazioni assolute a livello mondiale” e prodotti che modellino il futuro dell'elettronica, il tutto per consentire ai clienti di realizzare la loro visione.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.