NXP’s LX2 QorIQ Layerscape Processors, Now Available at Mouser, Support the Next Generation of Innovative Networks

Annuncio di nuovi prodotti

NXP’s LX2 QorIQ Layerscape Processors, Now Available at Mouser, Support the Next Generation of Innov

May 13, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the QorIQ® LX2160A, LX2120A, and LX2080A (LX2) Layerscape® processors from NXP Semiconductors. Built on up to 16 Arm® Cortex®-A72 processor cores, the LX2 processors feature scalable data path acceleration logic, as well as the network and bus interfaces required to support applications including storage, networking, wireless infrastructure, military, aerospace, and telecommunications.

The NXP LX2 QorIQ Layerscape processors, available at Mouser, comprise the LX2160A, LX2120A, and LX2080A, which include 16, 12, and eight Arm Cortex-A72 processor cores, respectively, delivering high performance of up to 2.2 GHz. The processors are supported by a consistent API providing both simple and complex manipulation of the devices' hardware peripherals.

The processors feature 16 Mbytes cache, 2 Mbytes packet caching buffer, and a 122 Gbit/s Layer 2 Ethernet switch. The versatile processors offer up to 16 Ethernet ports, up to 24 PCIe Gen4 lanes, and 24 SerDes lanes operating up to 25 GHz.

For designs with size constraints, the LX2162A, LX2122A, and LX2082A processors offer the processing capabilities of the LX2xx0A devices in roughly a quarter of the size. Suitable for small boards such as network interface cards and custom daughter cards, the LX2xx2A processors integrate low-power 16nm FinFET process technology to support optimum performance in a limited form factor.

To learn more about the LX2160A, LX2120A, and LX2080A processors, visit https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-lx2160a-lx2120a-lx2080a-processors/.

For more information on the LX2162A, LX2122A, and LX2082A processors, go to https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-lx2162a-lx2082a-lx2122a-processors/.

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764