onsemi Tracciamento asset BLUETOOTH®

Onsemi sviluppa una gamma di componenti avanzati che svolgono un ruolo fondamentale nell'abilitazione e nel miglioramento delle soluzioni di monitoraggio delle risorse BLUETOOTH®. Il tracciamento degli asset tramite Bluetooth sta rapidamente guadagnando popolarità in tutto il mondo, poiché le industrie cercano sempre più modi più intelligenti ed efficienti per gestire gli asset e le operazioni. Questa crescita è alimentata dai progressi tecnologici e dalla crescente domanda di visibilità in tempo reale in tutti i settori. Nelle città intelligenti, il tracciamento Bluetooth migliora la gestione delle infrastrutture e delle risorse urbane. Nel settore sanitario, consente un monitoraggio preciso dei pazienti e un utilizzo efficiente degli asset. I rivenditori traggono vantaggio da esperienze clienti migliorate grazie alla navigazione interna e al controllo semplificato dell'inventario, mentre le operazioni logistiche traggono vantaggio dal monitoraggio e dall'ottimizzazione della catena di fornitura in tempo reale. Inoltre, la sicurezza sul posto di lavoro viene rafforzata attraverso il monitoraggio del personale e il monitoraggio della conformità.

L'attrattiva della tecnologia è ulteriormente amplificata dai miglioramenti in termini di durata della batteria, efficienza dei costi e sicurezza, rendendo le soluzioni Bluetooth più accessibili e affidabili. Un'innovazione chiave che guida questo slancio è il rilevamento della direzione Bluetooth, che utilizza tecniche come l'angolo di arrivo (AoA) e l'angolo di partenza (AoD) per consentire un posizionamento preciso al chiuso. Integrando i dati sulla posizione in tempo reale nei sistemi aziendali, le organizzazioni possono ottenere informazioni utili sul flusso dei materiali, sull'utilizzo degli spazi e sul comportamento dei clienti. Con l'aumento dei requisiti normativi e l'adozione sempre più diffusa del tracciamento degli asset commerciali, i sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS) Bluetooth sono destinati ad accelerare ulteriormente. Inoltre, il settore automobilistico sta adottando il Bluetooth per un controllo di accesso sicuro e conveniente, riflettendo la tendenza più ampia verso la trasformazione digitale e una connettività più intelligente.

Applicazioni

  • Città intelligenti
  • Sanità
  • Vendita al dettaglio
  • Logistica
  • Sicurezza sul lavoro
  • Automotive

Diagrammi di base per la ricerca della direzione Bluetooth

Disegno meccanico - onsemi Tracciamento asset BLUETOOTH®

Il monitoraggio degli asset Bluetooth con la ricerca della direzione è una tecnologia progettata per migliorare il posizionamento interno sfruttando gli angoli in cui i segnali radio frequenza (RF) arrivano o partono da un dispositivo. Questo sistema si basa su due metodi chiave: AoA e AoD. L'AoA determina la direzione da cui un segnale viene ricevuto utilizzando una matrice di antenne fisse, mentre l'AoD identifica la direzione da cui un segnale viene trasmesso da una matrice di antenne fisse. Il sistema in genere comprende due componenti principali: un tag, che è un dispositivo mobile dotato di una singola antenna, e un localizzatore, che è un dispositivo fisso dotato di un array di antenne in fase. Analizzando i dati direzionali dei segnali RF tra questi componenti, il rilevamento della direzione Bluetooth consente un tracciamento preciso degli asset all'interno degli ambienti interni.

Diagramma di livello del sistema di monitoraggio delle risorse/AoA

Disegno meccanico - onsemi Tracciamento asset BLUETOOTH®

Diagrammi a blocchi

Schema a blocchi - onsemi Tracciamento asset BLUETOOTH®
Pubblicato: 2025-05-27 | Aggiornato: 2025-06-03