New at Mouser: u-blox MAYA-W3 Wi-Fi 6/6E Bluetooth 5.4 Modules for Industrial, Smart Buildings, and Medical Applications
February 18, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the MAYA-W3 Wi-Fi® 6/6E Bluetooth® 5.4 modules from u-blox.
The MAYA-W3 series is a host-based module designed, built, and tested to meet the high reliability and quality requirements of various industrial applications. MAYA-W3 modules provide SISO Wi-Fi 6/6E operation with 20 MHz channel width, improved network availability in dense Wi-Fi environments, and MU-MIMO support. The modules can act as an access point, a station, a P2P connection, or a combination of these. MAYA-W3 supports Bluetooth Low Energy 5.4, including using isochronous channels for LE Audio.
The MAYA-W3 modules are available in several variants, offering Wi-Fi 6, Wi-Fi 6/6E, tri-band, dual-band, and single-band configurations. They can be combined with various antennas, such as antenna pin(s) or U.FL connectors, and come equipped with an LTE filter to coexist with other technologies. The choice of variant depends on the desired performance.
The MAYA-W3 evaluation kits, also available from Mouser, serve as a reference design for the MAYA-W3 series multi-radio modules, enabling faster hardware development and shorter time-to-market.
The MAYA-W3 series is ideal for demanding applications, including healthcare, industrial automation and monitoring, asset tracking and management, smart home applications, and EV charging infrastructures.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/u-blox/u-blox-maya-w3-modules/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.