Toshiba TMPM4K4 32-bit Microcontroller, Now at Mouser Electronics, Supports Main and Motor Control for Consumer and Industrial Applications

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

Learn more about the TMPM4K4 32-bit microcontroller
Learn more about the TMPM4K4 32-bit microcontroller

July 10, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Toshiba TMPM4K4 32-bit microcontroller from Toshiba.

The Toshiba TMPM4K4 32-bit microcontroller is based on the high-performing Arm® Cortex®-M4 processor with a floating-point unit (FPU). This microcontroller operates from a 1MHz to 120MHz frequency range and a 2.7V to 5.5V voltage range. The TMPM4K4 microcontroller consists of self-diagnosis functions that support functional safety certification as per IEC 60730 class B and other standards. This microcontroller includes encoder interfaces and programmable motor control functions, which reduce CPU loads during motor control. The TMPM4K4 microcontroller features a 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC), DMA controller (DMAC), CRC calculation circuit (CRC), asynchronous serial communication circuit (UART), and Trigger Selection (TRGSEL) circuit. 

The TMPM4K4 32-bit microcontroller is suitable for applications such as motors, washing machines, refrigerators, and industrial equipment.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/toshiba-semiconductors/toshiba-tmpm4k4-microcontroller/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su Toshiba

2026 - Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (TDSC) offre un'ampia gamma di prodotti CI e discreti che comprende dispositivi di potenza, di piccolo segnale, optoelettronici e logici per applicazioni automobilistiche, multimediali, industriali, di telecomunicazione e di rete. TSDC sviluppa, produce e fornisce prodotti di archiviazione innovativi, tra cui HDD aziendali e di consumo.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764