Toshiba's TMPM471F10FG 32-Bit Microcontroller, Now at Mouser Electronics, Enables Motor Control for Industrial and Consumer Applications

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

April 7, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the TMPM471F10FG 32-bit microcontroller from Toshiba.

The Toshiba TMPM471F10FG microcontroller (MCU) is based on the Arm® Cortex®-M4 processor with floating-point unit (FPU). This microcontroller operates from a 1MHz to 160MHz frequency range and a 4.5V to 5.5V voltage range. The TMPM471F10FG MCU supports firmware rotation using the memory swap function. This microcontroller features a 1MB maximum flash memory capacity and maintains up to 100,000 program/erase cycles, supporting device functionality enhancements. The TMPM471F10FG microcontroller features a 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC), I2C interface version A (EI2C), and asynchronous serial interface (UART).

This TMPM471F10FG microcontroller is well-suited for applications such as motor equipment, power conditioners, robots, washing machines, and refrigerators.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/toshiba-semiconductors/toshiba-tmpm471f10fg-microcontroller/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764