Texas Instruments LMH13000 High-Speed Current Driver, Now Available from Mouser Electronics

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

Learn more about the LMH13000 current driver
Learn more about the LMH13000 current driver

November 10, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LMH13000 high-speed laser driver from Texas Instruments.

The Texas Instruments LMH13000 is a high-speed voltage-controlled current-output laser driver for LiDAR and time of flight that supports fast rise and fall times of <1ns for pulsed current-output applications. This voltage-controlled current source enables accurate current control, and using the VSET pin helps adjust load currents to compensate against variations with aging and temperature. The LMH13000 module supports continuous currents up to 1A and pulsed currents up to 5A, depending on frequency, heat dissipation, and duty cycle. The LMH13000 current driver is housed in a TI proprietary HotRod™ package that eliminates the internal bond wires that help achieve an ultra-low inductance in the high-current path, enabling designs to reach faster current rise and fall times. The device operates between 3V and 5.5V, with an ambient temperature range of -40°C to +125°C (+150°C maximum die temperature). An integrated thermal shutdown protects the die from excessive die temperature.

The LMH13000 high-speed pulsed and continuous output current driver is ideal for use in industrial optical sensors, Time-Of-Flight (TOF) range finders, high-speed current loads, Optical Time-Domain Reflectometry (OTDR), and medical applications such as In-Vitro Diagnostics (IVD) and flow cytometry.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/texas-instruments/ti-lmh13000-current-driver/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764