New at Mouser: Terasic Technologies Atum A5 Kit Offers an Out-of-the-Box Platform for Advanced AI and Vision Application Development

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

February 19, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Atum A5 Development Kit from Terasic Technologies.

Terasic Technologies Atum A5 Development Kit features the A5ED065BB32AE4S FPGA Agilex 5 First device with 650K LE. The Terasic Technologies Atum A5 kit has a compact board (160mm x 155mm) that runs on 12VDC power and includes an onboard USB-Blaster II with a Type-C connector. The kit offers boot mode configuration (JTAG and AS x4 modes) via MSEL [2:0], alongside AS x4 configuration with 512Mbits QSPI Flash. With a board management system and optional active heatsink, the kit is ready to optimize FPGA projects.

Applications for the Atum A5 Development Kit include High-Performance Computing (HPC), data centers, Internet of Things (IoT), automotive, and custom ASIC prototyping.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/terasic-technologies/terasic-atum-a5-dev-intel-agilex5/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764