Mouser Now Shipping Zhaga-D4i-Compliant TE Connectivity Lumawise Motion Street Lighting Sensor

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

January 10, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LUMAWISE Motion street lighting motion sensor from TE Connectivity.

TE Connectivity's (TE) LUMAWISE Motion street lighting motion sensor provides energy savings while still maintaining the safety and security of a well-lit area. The sensor offers a range of dimming, or even turning off a luminaire, to 100% brightness for two minutes when motion is detected. The LUMAWISE Motion fits into the Zhaga-D4i ecosystem, which is the new standard for smart cities. The LUMAWISE Motion works as a standalone control device or in combination with a Zhaga-D4i photocell or communication node for greater levels of control. This sensor is a pluggable device with the standard Zhaga book 18 interface for easy upgrades. The one-handed, easy-under luminaire connection lets installers work below the luminaire, while masks are available to create self-defined detection zones.

Ideal lighting applications for TE LUMAWISE Motion sensor include streets, parks, recreational, walkways, stations, and high bays.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-lumawise-motion-light-sensor/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764