TE Connectivity/Linx Technologies Wi-Fi Chip Antennas Now at Mouser Electronics
January 8, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the L0009x Wi-Fi® chip antennas from TE Connectivity/Linx Technologies.
The L0009x Wi-Fi chip antennas offer a full range of single (2.4GHz), dual (2.4GHz + 5GHz), and tri-band (2.4GHz, 5GHz + 6GHz) Wi-Fi coverage to satisfy current and future Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, and Wi-Fi 8 requirements. The lineup also includes antennas mounted on an evaluation board with matching circuits. The L0009x antennas support WLAN, Wi-Fi, Zigbee®, BLUETOOTH®, IEEE802.11 a/b/g/n/ac, and GPS. These antennas feature good voltage standing wave ratio (VSWR) and gain, as well as a small size and clearance. These surface-mount devices include linear polarization, ultra-low profile, and 50Ω feed point impedance, making them ideal for many IoT applications.
Applications for the L0009x antennas include wireless LAN (WLAN), machine-to-machine (M2M) communications, smart meters, lighting controls, ZigBee IEEE 802.15.4 devices, cameras, security and more.
To learn more visit https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-linx-wifi-chip-antennas/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.