TE Connectivity FP40 Antennas, Now at Mouser, Enable Multi-Band Connectivity for Vehicular Gateways and Routers
July 17, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the FP40 multiport auto antennas from TE Connectivity.
TE Connectivity's (TE) FP40 auto antennas provide an all-in-one solution for LTE/5G, Wi-Fi® 6E/7, GNSS (L1 and L5), and Bluetooth® in high bandwidth mobile connectivity applications. These antennas offer up to eight ports and a range of connector options, suitable for all major vehicular gateways and routers. FP40 auto antennas from TE feature an optional whip antenna for very high frequency (VHF), ultra-high frequency (UHF), and 700MHz/800MHz/900MHz frequencies. These antennas are IP67 and IP69K rated for improved durability.
Applications for the FP40 auto antennas include FirstNet/public safety, transportation, aftermarket fleet, utility and repair vehicles, and LTE gateways.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-fp40-auto-antennas/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
TE Connectivity - Chi siamo
2026 - TE Connectivity Ltd. è una società leader a livello globale che opera creando un futuro più sicuro, più sostenibile, più produttivo e più connesso. Le nostre soluzioni per la connettività e i sensori, comprovate nelle condizioni ambientali più estreme, consentono di migliorare le applicazioni nei settori industriali, energetici, dei trasporti, della tecnologia medicale, delle comunicazioni dati e nelle abitazioni. TE, con oltre 85.000 dipendenti, tra i quali si contano più di 8.000 ingegneri, collabora con i clienti in circa 140 paesi per assicurarsi che EVERY CONNECTION COUNTS. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.te.com.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.