Taoglas PCS.62.A Wideband Antenna, Now at Mouser, Provides Wireless Connectivity to Space-Constricted Designs
September 25, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the PCS.62.A low-profile wideband SMD antenna from Taoglas.
The compact PCS.62.A antenna covers wide frequency range from 617 MHz to 6000 MHz and features a small footprint of only small 38 × 10 mm2 footrprint and a low-profile height of 3 mm. This cellular SMD-mount antenna is ideal for installations where space is at a premium. The PCS.62.A is also suitable for lower-cost cellular applications, such as IoT projects requiring wide bandwidth. The antenna features printed circuit board (PCB) material and Taoglas design techniques that deliver high efficiency at all bands when mounted. The PCS.62.A antenna can be supplied on tape-and-reel for pick-and-place mounting onto PCBs.
Typical applications for the PCS.62.A antenna include wearables, medical, automotive, and smart devices.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/taoglas/taoglas-pcs-62-aantennas/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.