Mouser Electronics Now Stocking the STMicroelectronics IIS3DWBG1 Vibration Sensor

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

Learn more about the IIS3DWBG1 vibration sensor
Learn more about the IIS3DWBG1 vibration sensor

January 15, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the IIS3DWBG1 vibration sensor from STMicroelectronics.

The IIS3DWBG1 is a 3-axis digital vibration sensor with low noise over an ultrawide and flat frequency range. This sensor offers a selectable full-scale acceleration range of ±2 g, ±4 g, ±8 g, or ±16 g and is capable of measuring accelerations with a bandwidth of up to 6kHz. The IIS3DWBG1 vibration sensor delivers high performance with low power consumption, featuring a digital output. This sensor integrates a 3kB First-In, First-Out (FIFO) buffer to prevent data loss and reduce host processor intervention. The IIS3DWBG1 vibration sensor features an ultralow noise density of 75 µg/√Hz in 3-axis mode and 60 µg/√Hz in single-axis mode. This sensor is available in a 14-lead plastic, Land Grid Array (LGA) package.

Typical applications include industrial equipment, electric and hybrid vehicles, condition monitoring, test and measurements, and predictive maintenance.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-iis3dwbg1-vibration-sensor/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics è un'azienda globale indipendente nel settore dei semiconduttori e un leader nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni per semiconduttori su tutta la gamma delle applicazioni di microelettronica. Grazie a un'ineguagliata combinazione tra competenze di sistemi e materiali, forza di produzione, un portafoglio di Proprietà Intellettuali (IP) e partner strategici, STMicroelectronics è all'avanguardia nella tecnologia System-on-Chip (SoC) e i suoi prodotti hanno un ruolo chiave nelle tendenze di convergenza odierne.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser
Vicepresidente senior del marketing
+1 (817) 804-3833
Per richieste stampa contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764