Mouser Now Stocking STMicroelectronics LSM6DSV16X iNEMO 6-Axis IMU with Embedded Machine Learning Core and Qvar Electrostatic Sensor
February 27, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the LSM6DSV16X iNEMO inertial module from STMicroelectronics.
STMicroelectronics LSM6DSV16X iNEMO inertial module is a 3-axis digital accelerometer and a 3-axis digital gyroscope. The LSM6DSV16X has a triple core for processing acceleration and angular rate data on three separate channels. It has dedicated configuration, processing, and filtering. The module integrates intelligent on-chip functionalities enabling processes in edge computing, leveraging embedded advanced dedicated features such as a finite state machine (FSM) for configurable motion tracking and a machine learning core (MLC) for context awareness with exportable AI features for IoT applications.
The LSM6DSV16X supports the adaptive self-configuration (ASC) feature, which allows the FSM to automatically reconfigure the device in real-time based on the detection of a specific motion pattern or based on the output of a specific decision tree configured in the MLC, without any intervention from the host processor. The device also enables sensor fusion low power (SFLP), on-the-fly self-configuration, and AI algorithms.
The LSM6DSV16X embeds Qvar (electric charge variation detection) for user interface functions like tap, double tap, triple tap, long press, or L/R – R/L swipe.
The LSM6DSV16X IMU embeds an analog hub able to connect an external analog input and convert it to a digital signal for processing.
The LSM6DSV16X is ideal for advanced 3D phone mapping, context awareness in laptops and tablets, reliable and precise gesture recognition in AR and VR headsets, and always-on tracking in wearables.
To learn more about the LSM6DSV16X IMU, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stm-lsm6dsv16x-module/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser è uno dei principali distributori autorizzati di componenti elettronici e prodotti per l'automazione industriale. Con oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1.200 produttori, offriamo la più ampia selezione di prodotti disponibili a magazzino. La nostra divisione di componenti elettronici affianca ingegneri progettisti e responsabili acquisti offrendo le ultime novità di prodotto nei settori dei semiconduttori, dei componenti passivi, dell'interconnessione e delle tecnologie elettroniche correlate. La nostra divisione di automazione industriale supporta le aziende a progettare, realizzare e mantenere le proprie apparecchiature e attività produttive, offrendo soluzioni all'avanguardia per sensori, pannelli, PLC e sistemi di controllo motore, disponibili a magazzino per la spedizione immediata.
Mouser offre un servizio clienti di eccellenza tramite 28 sedi distribuite in tutto il mondo, con assistenza nella lingua locale e supporto nelle valute e nei fusi orari locali. Ogni giorno spediamo prodotti a più di 650.000 clienti in 223 paesi e territori dai nostri modernissimi centri di distribuzione, con una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati, situati nell'area metropolitana di Dallas, Texas. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.mouser.com.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.