Mouser Now Shipping STMicroelectronics STSPIN9P1 75V Motor Drivers for High-End Industrial and Professional Applications

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

Learn more about the STSPIN9P1 motor drivers
Learn more about the STSPIN9P1 motor drivers

December 31, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the STSPIN9P1 advanced motor drivers from STMicroelectronics.

The STSPIN9P1 motor drivers are an extremely flexible platform that supports a wide range of low-voltage motors with power ratings up to 500W, including stepper, brushed, and brushless DC motors. Thanks to the integration of low RDS(ON) MOSFETs (16mΩ or 27mΩ, depending on the model), the bill of materials (BOM) savings compared to discrete solutions are substantial. The series features a wide range of supply voltages, from 7V to 75V. These devices offer a set of pin-to-pin compatible half-bridge and full-bridge topologies, enabling coverage of a wide variety of applications.

The STSPIN9P1 motor drivers are ideal for applications such as stage lighting, factory automation, ATM and money handling machines, textile machines, home appliances, and robotics.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/st-stspin9p1-advanced-motor-drivers/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764