Sensirion’s SFM3119 Digital Mass Flow Meter Now Shipping from Mouser
November 2, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the SFM3119 low-pressure-drop digital flow meter from Sensirion.
Sensirion SFM3119 digital flow meter features a sixth-generation silicon sensor chip and provides a temperature-compensated flow measurement. This device is designed for accurate mass flow measurement of air, oxygen, and non-aggressive gases in ventilators. A specially designed flow channel provides a low-pressure drop through the flow body of the sensor, making it ideal for medical ventilation and respiratory applications. The meter is based on Sensirion's patented CMOSens® technology, which combines a thermal sensor element, signal processing, and digital calibration on a single microchip for fast signal processing.
Applications for the meter include ventilation, anesthesia, inspiratory flow sensing, and gas mixing.
For more information, visit https://www.mouser.com/new/sensirion/sensirion-sfm3119-flow-meter/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Sensirion è un produttore leader di sensori che fornisce sensori di umidità relativa e soluzioni per sensori di flusso con prestazioni uniche. La gamma di prodotti dell'azienda include sensori di flusso liquido, flussometri di massa, controller di flusso di massa e sensori di pressione differenziali. Utilizzando le soluzioni di microsensori di Sensirion, i clienti OEM traggono vantaggio dalla comprovata tecnologia CMOSens® e dall'eccellente supporto tecnico. Tra un’ampia varietà di applicazioni, i sensori di flusso e umidità sono utilizzati con successo nel settore automobilistico e medico.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.