Sensirion SFC5500 Digital Multi-Gas Mass Flow Controllers Now Shipping from Mouser
July 6, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking SFC5500 digital multi-gas mass flow controllers from Sensirion.
Sensirion SFC5500 controllers are CMOSens®-based devices that measure gas mass flow by the calorimetric principle based on heat transfer. The controllers achieve unmatched ratings for speed, accuracy, and repeatability at a very attractive system cost. A heater element on a thermally insulated membrane and two thermopiles located upstream and downstream are integrated on a single silicon chip. In the presence of gas flow, the temperature distribution up and downstream is disturbed. This asymmetry is then measured. A larger channel design makes the device more robust against particles, clogging, and humidified gases. Due to the compact single-chip design and mounting between metal parts, CMOSens-based sensors are also very resistant to electromagnetic disturbances (EMC).
Applications for the controllers include analytical instruments, bioreactors, medical equipment, process control, and industrial automation.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/sensirion/sensirion-sfc5500-controllers/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.