Now at Mouser: TE Connectivity’s HTU31 High-Accuracy Humidity & Temperature Sensors for Harsh Environments

Annuncio di nuovi prodotti

Now at Mouser: TE Connectivity’s HTU31 High-Accuracy Humidity & Temperature Sensors for Harsh Enviro

September 30, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now offering the new HTU31 relative humidity sensors from TE Connectivity (TE), a world leader in connectivity and sensors. One of the smallest and most accurate humidity sensors on the market, the compact, high-accuracy sensors deliver reliable performance in harsh environments, including in industrial, automotive, and medical applications.

TE's HTU31 devices — now shipping from Mouser in a digital version, with an analog version coming soon — are surface mount relative humidity sensors with a temperature output. The sensors offer fast response times, precision measurement, and low hysteresis, even when exposed to extreme temperature and humidity environments. The sensors have an operating temperature range of minus 40 degrees to 125 degrees Celsius with a typical accuracy of ±0.2 degrees. Measuring relative humidity from 0 to 100 percent, the sensors offer resolution to 0.01 and an accuracy of ±2 percent.

The HTU31 sensors feature an operating voltage range of 3.3 V to 5.5 V, and maintain an active current consumption of just 450 µA, with sleep modes down to 0.05 µA. The sensors are qualified according to AEC Q100 Grade 1 standards and are housed in a compact, 6-pin DFN package measuring 2.5 mm × 2.5 mm × 0.9 mm. In addition to harsh environment performance, the sensors are also suitable for applications such as HVAC, home appliances, respiratory devices, and environmental monitoring solutions.

To learn more about the HTU31 Relative Humidity Sensors from TE Connectivity, visit https://www.mouser.com/new/measurement-specialties/te-htu31-relative-humidity-sensors/.

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

TE Connectivity - Chi siamo

2026 - TE Connectivity Ltd. è una società leader a livello globale che opera creando un futuro più sicuro, più sostenibile, più produttivo e più connesso. Le nostre soluzioni per la connettività e i sensori, comprovate nelle condizioni ambientali più estreme, consentono di migliorare le applicazioni nei settori industriali, energetici, dei trasporti, della tecnologia medicale, delle comunicazioni dati e nelle abitazioni. TE, con oltre 85.000 dipendenti, tra i quali si contano più di 8.000 ingegneri, collabora con i clienti in circa 140 paesi per assicurarsi che EVERY CONNECTION COUNTS. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.te.com.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser
Vicepresidente senior del marketing
+1 (817) 804-3833
Per richieste stampa contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764