Mouser Now Shipping New Vishay Semiconductors VEML6046X00 Color Sensor for Automotive Applications

Annuncio di nuovi prodotti

Learn more about the VEML6046X00 color sensor
Learn more about the VEML6046X00 color sensor

July 30, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new VEML6046X00 color sensor from Vishay Semiconductors. The VEML6046X00 is the industry's first automotive-qualified, surface-mount, high-accuracy 16-bit, RGBIR color sensor with an I2C interface. This device is ideal for display backlight controls, infotainment systems, rear-view mirror dimming, lighting control systems, and color recognition in automotive applications.

The Vishay Semiconductors VEML6046X00 color sensor, available from Mouser, features highly sensitive photodiodes, a low-noise amplifier, and a 16-bit A/D converter that supports an easy-to-use I2C bus communication interface and additional interrupt features. With separate red, green, blue, and infrared (IR) channels, the VEML6046X00 sensor allows for the calculation of the color temperature to enable white point balancing for displays in an automotive-grade device that is RoHS compliant and halogen-free and available in a miniature, low profile, opaque, surface-mount package (2.67 × 2.45 × 0.6 mm3 (L × W × H), operating at a 2.5 to 3.6-volt supply voltage range.

The human eye-like spectral sensitivity of the VEML6046X00's green channel ensures highly accurate measurements, while the IR channel facilitates a stable output over a wide range of light sources. With an ambient light range from 0 lx to 176 klx, the sensor will not saturate in daylight, while its high sensitivity of 0.0053 lx/ct allows the device to be placed behind dark cover glass.

Also available from Mouser is the Vishay Semiconductors VEML6046X00-SB sensor board, a compact and versatile evaluation platform designed to demonstrate the capabilities of the VEML6046X00 high-accuracy color sensor. The VEML6046X00-SB board is designed to work with the Vishay SensorXplorer, which enables connection to the USB port of a PC.

To learn more about the VEML6046X00 color sensor, visit: https://www.mouser.com/new/vishay/vishay-veml6046x00-color-sensor/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su Vishay Semiconductors

2026 - Vishay Intertechnology produce diversi tipi di semiconduttori discreti. Questi solitamente eseguono una singola funzione, come commutazione, amplificazione, raddrizzamento o trasmissione di segnali elettrici. Vishay Intertechnology produce anche CI selezionati, che combinano le funzioni di più componenti su un unico chip, nonché moduli che includono più componenti in un unico package. La gamma di semiconduttori Vishay Intertechnology include MOSFET (bassa tensione, media tensione e alta tensione), CI (potenza e analogici), un’ampia gamma di diodi e raddrizzatori e molti diversi tipi di prodotti optoelettronici. La società è leader nel mercato e nella tecnologia nei raddrizzatori di potenza, nei MOSFET di potenza a bassa tensione e nei componenti a infrarossi.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764