New at Mouser: Vishay AEC-Q200 IHPT-A Haptic Feedback Actuators for Automotive, Industrial and Consumer Applications
May 13, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new AEC-Q200 IHPT-A haptic feedback actuators with an Immersion corporation license from Vishay Intertechnology, Inc. The AEC-Q200 IHPT-A actuators feature high force, High Definition (HD) vibrations for clear tactile feedback in noisy environments for consumer, medical, and industrial LCD displays, touchscreens, touch switches, button control and automotive applications.
The Vishay AEC-Q200 IHPT-A haptic feedback actuators, available from Mouser, streamline the design-in process with immersion licenses, eliminating the need to purchase a separate license to implement sophisticated haptic effects. Vishay expands its lineup of IHPT solenoid-based haptic actuators featuring Immersion Corporation licenses with four new AEC-Q200 qualified devices for automotive applications, including dashboards, touchscreens, and center consoles. These actuators feature two-piece magnetic solenoid construction in four sizes (29 × 21mm to 44 × 37mm), with mounting holes comprised of a stationary "U" core and moving "I-bar" for easy implementation. Maximum output force varies from 25 to 120 Newtons depending on size.
The AEC-Q200 IHPT-A devices drive up to a 0.5kg load to 6g of acceleration with a 12V, 5ms pulse, delivering high force and vibration capability for clear, high definition (HD) tactile feedback. The low nominal 12V operation of the automotive IHPT-A devices eliminates the need for the additional high voltage circuitry required by piezo actuators and provides significant advantages over linear resonant, linear wideband, and eccentric rotating mass actuators while reducing component height and delivering higher force.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/vishay/vishay-ihpt-haptic-feedback-actuators/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Vishay Intertechnology, Inc. è uno dei maggiori produttori mondiali di semiconduttori discreti (diodi, MOSFET e optoelettronica a infrarossi) e componenti elettronici passivi (resistori, induttori e condensatori). Tali componenti sono utilizzati in quasi tutti i tipi di dispositivi elettronici e apparecchiature nei settori industriali, informatici, automobilistici, di consumo, telecomunicazioni, militari, aerospaziali, per alimentatori e medicali. I prodotti innovativi, la riuscita strategia di acquisizione e il servizio "one-stop shop" di Vishay l'hanno reso leader mondiale nel settore.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.