Now at Mouser: u-blox NORA-W30 Multiprotocol Modules for Efficient Wireless Connectivity

Per pubblicazione immediata

July 16, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the NORA-W30 multiprotocol modules from u-blox. The NORA-W30 modules support Wi-Fi and Bluetooth® connectivity in a single, compact unit. The NORA-W30 devices support a range of applications, including industrial automation, metering and utilities, healthcare, smart homes, and electrical vehicle charging.

The u-blox NORA-W30 multiprotocol modules, now available at Mouser, support Wi-Fi 4 on both 2.4 and 5 GHz bands. The modules can function as a Wi-Fi station connecting to a remote access point or act as an access point. The NORA-W30 modules are Bluetooth Low Energy-qualified and can assume central or peripheral roles or both simultaneously. The modules feature a dual-core microcontroller with an Arm® Cortex®-M33 compatible processor for main applications and an Arm Cortex-M23 compatible processor for low-power operations. The NORA-W30 modules offer a robust collection of hardware security features, including secure boot, encrypted flash, debug port protection, a crypto acceleration engine, and a trusted execution environment with Arm TrustZone®. Wireless communication can be secured with WPA2/WPA3 authentication, TLS 1.2/1.3 encryption, Bluetooth LE secure connection pairing, and HTTPS.

The NORA-W30 multiprotocol modules are offered in two variants. NORA-W306 comes with an internal PCB antenna, while NORA-W301 has a module pin to connect to an external antenna of choice. The internal PCB antenna provides a robust, low-profile solution with high performance and an extensive range. The NORA-W30 series is globally certified for use with the internal antenna or a range of external antennas. This reduces time, cost, and effort for customers who are integrating Wi-Fi and Bluetooth LE into their designs.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/u-blox/u-blox-nora-w30-multiprotocol-modules/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su u-blox

2026 - U-blox è un fornitore globale di tecnologie di posizionamento e comunicazione wireless leader per i mercati settore automobilistico industriale e di consumo. Le soluzioni U-blox consentono a persone, veicoli e macchine di determinare la loro precisa posizione e di comunicare in modalità wireless tramite reti cellulari e a portata ridotta.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764