Mouser Stocking New u-blox DAN-F10N L1/L5 Dual-Band Smart Antenna Module for Meter-Level Accuracy in Challenging Environments
September 22, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the DAN-F10N L1/L5 dual-band smart antenna module from u-blox. The DAN-F10N module is the industry's smallest and most reliable L1, L5 dual-band Global Navigation Satellite System (GNSS) antenna module. The DAN-F10N antenna module provides consistent meter-level accuracy in challenging environments, making it an ideal choice for industrial, aftermarket telematics, and micromobility applications.
The u-blox DAN-F10N L1/L5 dual-band smart antenna module, now available at Mouser, is a ready-to-use solution that accelerates development cycles and reduces manufacturing costs. The DAN-F10N antenna module features integrated SAW-LNA-SAW, offering excellent out-of-band jamming immunity when combined with the LTE B13 notch filter on the L1 RF path. This feature ensures robust performance even when operating close to cellular modems.
The DAN-F10N antenna module measures 20 × 20 × 8 mm³, is surface mountable, and integrates easily into modern GNSS applications without requiring RF expertise. The DAN-F10N L1/L5 module balances compact size and the performance of a right-hand circular polarized (RHCP) L1/L5 dual-band antenna. The DAN-F10N antenna module includes internal flash memory for firmware upgrades and supports an optional external active antenna for enhanced flexibility.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/u-blox/u-blox-dan-f10n-module/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.