Now at Mouser: u-blox MAYA-W4 Tri-Radio Modules for Low-Power, IoT and Mesh Networking Applications

Annuncio di nuovi prodotti

October 20 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new MAYA-W4 tri-radio modules from u-blox. The MAYA-W4 modules are cost-efficient wireless connectivity modules supporting dual-band Wi-Fi® 6, Bluetooth® Low Energy 5.4, and 802.15.4, offering reliable and secure connectivity for low-power IoT and mesh networking, medical, consumer, smart homes, and industrial applications.

The u-blox MAYA-W4 tri-radio modules, available from Mouser, solve network congestion issues, boost power efficiency, and deliver the latest wireless technologies for the IoT ecosystem and the next generation of smart, low-energy, mesh network devices. The MAYA-W4 combines Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, and 802.15.4 (for Thread supporting Matter), with an entry-level feature set and optimized data throughput offering secure connectivity and cost-efficiency without compromising performance. By maintaining the same compact dimensions as its predecessors (10 × 14 × 1.9 mm3), and an industrial temperature range of -40°C to +85°C, the MAYA-W4 modules simplify migration across previous generations while enhancing device connectivity and interoperability across diverse industries.

Mouser also stocks the u-blox EVK-MAYA-W476 Evaluation Kit. The EVK-MAYA-W476 allows an external host processor to access several practical features for testing and evaluating the connectivity options supported in the MAYA-W476 module. This evaluation kit features external connectors and pin headers for GPIO and all host interfaces. The EVK-MAYA-W476 evaluation kit includes a dual-band SMA dipole antenna, SD, Micro-SD, and M.2 adapters and cables.

To learn more about MAYA-W4 Tri-Radio modules, visit https://www.mouser.com/new/u-blox/u-blox-maya-w4-tri-radio-modules/

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su u-blox

2026 - U-blox è un fornitore globale di tecnologie di posizionamento e comunicazione wireless leader per i mercati settore automobilistico industriale e di consumo. Le soluzioni U-blox consentono a persone, veicoli e macchine di determinare la loro precisa posizione e di comunicare in modalità wireless tramite reti cellulari e a portata ridotta.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764