Now at Mouser: Texas Instruments' AWRL1432 mmWave Radar Sensor for Ultra-Accurate Measurements in Automotive Systems

Annuncio di nuovi prodotti

November 13, 2024Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the AWRL1432 mmWave radar sensor from Texas Instruments. The integrated, single-chip mmWave sensor is based on frequency-modulated continuous wave (FMCW) radar technology and delivers precise measurements with low power consumption. The AWRL1432 sensor is designed for self-monitored radar systems in automotive applications including kick-to-open, parking assist, blind spot detection, and door obstacle detection.

The TI AWRL1432 mmWave radar sensor, now available at Mouser, operates in the 76GHz to 81GHz frequency band with 5GHz continuous bandwidth. The AWRL1432 sensor is partitioned into four power domains: RF/analog subsystem, front-end controller subsystem (FECSS), application subsystem (APPSS), and hardware accelerator (HWA). The AWRL1432 has separate controls for each power domain, allowing each of the states to be turned on or off depending on the use case. The sensor can enter low-power modes such as sleep and deep sleep through clock gating and by turning off the internal IP blocks. Even in low-power states, the sensor retains some of its contents, such as the application image or RF profile, enabling the device to resume operation quickly.

The AWRL1432 mmWave Radar Sensor includes an Arm® M4F® core (160MHz) with a single-precision floating-point unit (FPU) for efficient signal control. The sensor also features a TI radar hardware accelerator (HWA 1.2) for processing tasks such as fast Fourier transform (FFT), log magnitude, and constant false alarm rate (CFAR) operations.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/texas-instruments/ti-awrl1432-mmwave-radar-sensor/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764