New at Mouser: TE Connectivity/Laird 5G Phantom No Ground Plane Required Antennas for IoT Applications
May 23, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now shipping the 5G Phantom no ground plane required antennas from TE Connectivity / Laird External Antennas. The 5G Phantom no ground plane required antennas provide engineers with a versatile global cellular antenna option for IoT, freight and transportation environments, as well as public safety applications.
TE Connectivity's (TE) / Laird External Antennas 5G Phantom no ground plane required antennas, available from Mouser Electronics, cover either the 617 MHz to 7125 MHz or 698 MHz to 7125 MHz frequency bands without needing a fixed ground plane, even for regions where lower 600 MHz bands are required. These antennas offer global cellular coverage in a tamper-resistant, direct-mount, threaded stud with superior quality and integrated N-female connector, for tamper-resistant installation.
The 5G Phantom no ground plane required antennas direct coaxial connection provides consistent performance, even at higher frequencies, avoiding performance losses of other mounting methods. Minimum gain ripple around horizon and uniform azimuth patterns reduces the chance of signal dropouts, while offering consistency and minimal shifting gain. The 5G Phantom series delivers high levels of efficiency, over 95% up to 4200 MHz, and gain up to 8.0-dBi. These rugged antennas also feature a tamper-resistant and highly durable IP67-rated enclosure and UL 94 flammability rating, making them ideal for harsh environments.
To learn more about the 5G Phantom no ground plane required antennas, visit https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-laird-5g-phantom-independent-antennas/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Nell'ottobre 2021, TE Connectivity ha acquisito il portafoglio prodotti di antenne esterne di Laird Connectivity.
Laird External Antennas vanta oltre 7 decenni di esperienza nella progettazione, produzione e personalizzazione di antenne, col supporto di un team di progettazione e sviluppo dedicato. Ciò consente a Laird di risolvere le complesse sfide di connettività IoT e wireless per i nostri clienti. I prodotti godono della fiducia dei clienti di tutto il mondo e l'ampia gamma di frequenze e formati d'antenna disponibili offre soluzioni per i requisiti più esigenti.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.