Now at Mouser: TDK InvenSense's ICU-30201 Ultrasonic Time-of-Flight Range Sensor for Ultra-Long-Range Applications
May 28, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the ICU-30201 ultrasonic time-of-flight (ToF) range sensor from TDK InvenSense. The ICU-30201 is a high-performance ToF sensor for ultra-long-range applications, measuring distances from 30 cm to 9.5 m with millimeter accuracy. The sensor enhances contextual awareness and reliability in diverse environments, including smart homes, robotics, and obstacle avoidance.
The TDK InvenSense ICU-30201 ultrasonic ToF range Sensor, now available at Mouser, delivers accurate measurements in any lighting condition, from full sunlight to complete darkness, and can detect optically transparent surfaces such as glass and clear plastics. The ICU-30201 supports multi-object detection with a customizable field-of-view (FOV) up to 180°. The sensor also features a 53 kHz piezoelectric micromachined ultrasonic transducer (PMUT) — a second-generation ultra-low power System-on-Chip (SoC) — and a 40 MHz integrated CPU for on-chip algorithms including range finding, human presence, and wake-on approach.
The ICU-30201 sensor offers a sample rate of 75 samples per second at two meters and 18 samples per second at nine meters. With ultra-low power consumption (22µA to 318µA depending on the number of samples per second), the ICU-30201 helps extend battery life in devices including smart speakers, meeting room devices, and smart door locks. A single bottom port package for receiving and transmitting allows for easy mechanical integration. The ICU-30201 sensor comes in a compact 5.17 × 2.68 × 0.9 mm LGA package and includes an integrated digital signal processor (DSP). The sensor is compatible with standard surface mount device (SMD) reflow and has an operating temperature range of -40°C to +85°C.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/tdk/tdk-icu-30201-ultrasonic-tof-sensor/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - InvenSense, Inc., società del gruppo TDK, è un fornitore leader mondiale di piattaforme di sensori MEMS. Il progetto Sensing Everything® di InvenSense si concentra sull'elettronica di consumo e aree industriali con soluzioni di mobilità e audio integrate. Le soluzioni di InvenSense combinano i sensori MEMS (Micro Electrical Mechanical Systems) come accelerometri, giroscopi, bussole e microfoni con algoritmi e firmware proprietari che elaborano, sintetizzano e calibrano in modo intelligente l'uscita dei sensori, massimizzando le performance e l'accuratezza. Il monitoraggio del movimento, le piattaforme audio e di localizzazione e i servizi di InvenSense sono implementati nei prodotti del settore mobile, nei dispositivi indossabili, nelle smart home, nel settore industriale, automobilistico e dell'IoT. Nel maggio 2017 InvenSense è diventata parte del MEMS Sensors Business Group all'interno dell'appena nata Sensor Systems Business Company di TDK Corporation. InvenSense ha la propria sede principale a San Jose, California (USA) e uffici in tutto il mondo.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.