Mouser Debuts New STMicroelectronics ST1VAFE3BX Biosensor with vAFE for Consumer and Medical Wearable Applications

Annuncio di nuovi prodotti

January 8, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new ST1VAFE3BX biosensor from STMicroelectronics. The ST1VAFE3BX is the first compact, dual-function biosensor combining a vertical analog front-end (vAFE) for detecting biopotential signals with a 3-axis low-power accelerometer for consumer and medical motion tracking and wearable applications.

The STMicroelectronics ST1VAFE3BX, available from Mouser, is a compact, low-noise, and low-power biosensor with configurable input impedance, ideal for wearables and predictive healthcare. The ST1VAFE3BX delivers low latency and unique context-aware edge analysis with an embedded Edge AI machine learning core housed in a compact 2 x 2 mm package. With synchronized biopotential and motion signals, the sensor also delivers enhanced compensation for motion artifacts.

Mouser also stocks the STMicroelectronics STEVAL-MKI250KA biosensor evaluation kit. The kit consists of a PCB with a pre-mounted ST1VAFE3BX biosensor and a high-performance 32-bit microcontroller (MCU) that functions as a bridge between the sensor and a PC. This MCU enables the use of the downloadable graphical user interface (MEMS Studio) or dedicated software routines for customized applications. The kit makes the complete ST1VAFE3BX pinout available and is recommended for use with the STMicroelectronics STEVAL-MKI109V3 motherboard or STEVAL-MKBOXPRO IoT programmable wireless box kit.

To learn more about the ST1VAFE3BX biosensor, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stm-st1vafe3bx-biosensor/.

To learn more about the STEVAL-MKI250KA EV Kit, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-steval-mki250ka-kit/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764