STMicroelectronics' New LSM6DSV16BX Motion and Bone-Conduction Sensor, Now at Mouser, Offers Superior Performance in Hearable Devices and Headsets

Annuncio di nuovi prodotti

March 27, 2023Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the LSM6DSV16BX motion and bone-conduction sensor from STMicroelectronics. Combining a three-axis digital accelerometer and three-axis digital gyroscope, the LSM6DSV16BX sensor provides advanced functions for applications including wearable and hearable devices, motion tracking and gesture detection, Internet of Things (IoT) and connected devices, and bone conduction for vibration detection.

The STMicroelectronics LSM6DSV16BX motion and bone-conduction sensor, now available at Mouser, integrates an audio accelerometer, Qvar sensor, and UI sensor in a compact package. The device's superior performance and limited form factor make it an ideal choice for small devices, including headsets and earbuds. The LSM6DSV16BX sensor includes a triple core for processing acceleration, angular rate, and Qvar sensing data on separate channels. The "always-on" sensor features low power consumption of just 0.95 mA in combination with high-performance mode, ensuring uninterrupted performance for both the accelerometer and gyroscope. The LSM6DSV16BX device also includes a machine learning core with exportable features and filters, allowing the device to be used in AI applications.

The LSM6DSV16BX motion and bone-conduction sensor from STMicroelectronics is supported by the STEVAL-MKI234KA evaluation kit, which in conjunction with the STEVAL-MKI109V3 motherboard, provides a demonstration platform for the device. The evaluation kit supports a downloadable graphical user interface and dedicated software routines for customized applications.

To learn more about the LSM6DSV16BX motion and bone-conduction sensor from STMicroelectronics, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stm-lsm6dsv16bx-accelerometer-gyroscope/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics, azienda internazionale e indipendente che opera nell'industria dei semiconduttori, è leader nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni per semiconduttori su tutta la gamma delle applicazioni microelettroniche. Grazie a un'ineguagliata combinazione tra competenze di sistemi e materiali, forza di produzione, un portafoglio di Proprietà Intellettuali (IP) e partner strategici, STMicroelectronics è all'avanguardia nella tecnologia System-on-Chip (SoC) e i suoi prodotti hanno un ruolo chiave nelle tendenze di convergenza odierne.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764