Semtech’s LoRa LR1121 Multi-Band Transceiver, Now Available at Mouser, Supports Wide Range of Sensor and Radio Communications Applications
June 14, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the LoRa® LR1121 multi-band transceiver from Semtech. The LoRa LR1121 device is an ultra-low power, long-range transceiver offering support for terrestrial, industrial, scientific, and medical (ISM) band communications and S-Band support for satellite connectivity. The LoRa LR1121 transceiver is ideal for applications requiring compliance with radio standards, including smart meters, asset tracking applications, parking sensors, environmental sensors and home automation.
The LoRa LR1121 multi-band transceiver, now available at Mouser, supports any combination of LoRa, (G)FSK, and long-range FHSS (LR-FHSS) modulations. The transceiver complies with a broad range of radio standards, including ETSI EN 300 220, FCC CFR 47 Part 15, ARIB, and Chinese regulatory requirements. The LR1121 transceiver includes an integrated PA regulator supply selector, simplifying dual power +15/+22 dBm with a single board implementation (sub-GHz). The transceiver is fully compatible with LoRa Connect SX1261/2/8 devices and the LoRaWAN® protocol defined by the LoRa Alliance®. Boasting a robust cryptographic engine, the transceiver supports AES-128 encryption/decryption-based algorithms.
The LR1121 transceiver is supported by the LR1121DVK1TxKS development kits. The development kits offer an RF front-end and antennas, configured for the global 2.4GHz ISM band, as well as the regional frequencies 868MHz (Europe, LR1121DVK1TBKS), 915MHz (North America, LR1121DVK1TCKS), and 490MHz (China, LR1121DVK1TGKS).
To learn more about the LoRa LR1121 multi-band transceiver from Semtech, visit https://www.mouser.com/new/semtech/semtech-lr1121-lora-transceiver/.
To learn more about the LR1121DVK1TxKS development kits, visit https://www.mouser.com/new/semtech/semtech-lr1121dvk1txks-development-kits/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.