ScioSense's ENS220 Barometric Pressure and Temperature Sensor, Now Available at Mouser, Ideal for Activity Tracking Applications and Wearables

Annuncio di nuovi prodotti

November 27, 2023Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the ENS220 barometric pressure and temperature sensor from ScioSense. Offering a 1 kHz data rate, the ENS220 sensor is housed in a small 2.0 mm x 2.0 mm x 0.75 mm LGA package with digital I2C and SPI interfaces. The single-die sensor delivers low power performance and excellent resistance to environmental conditions, making it an ideal choice for activity-tracking applications, including wearables, indoor localization, and AR/VR. The ENS220 Sensor also supports liquid level detection, blood pressure measurement, and HVAC applications with filter clogging detection.

The ScioSense ENS220 barometric pressure and temperature sensor, now available at Mouser, integrates a capacitive pressure sensor into a CMOS ASIC. Boasting high intrinsic pressure sensitivity, the all-CMOS sensor produces unprecedented low-pressure noise, while the device’s integrated temperature sensor equals the performance of dedicated temperature measurement devices. The ENS220 Barometric Pressure and Temperature Sensor combines a highly accurate pressure reading with a short conversion time, making the sensor an ideal option for height measurements with a high output data rate and bandwidth.

The ENS220 Barometric Pressure and Temperature Sensor is supported by the ENS220-LG_EK_ST ENS220 evaluation kit. The evaluation kit includes an ENS220 break-out board, a micro-USB to I2C converter, and a USB cable, enabling it to connect to a PC. Downloadable graphic user interface (GUI) software allows the user to configure the sensor’s parameters and demonstrate measurements.

To learn more about the ENS220 Barometric Pressure and Temperature Sensor, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-ens220-sensor/.

To learn more about the ENS220-LG_EK_ST ENS220 evaluation kit, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-ens220-eval-kit/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su ScioSense

2026 - ScioSense is a leading manufacturer of cutting-edge sensor technology that fits today's challenges. ScioSense focuses on humidity, gas/air quality, temperature, pressure, and flow sensor types for customers needing state-of-the-art components or full functional applications.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser
Vicepresidente senior del marketing
+1 (817) 804-3833
Per richieste stampa contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764