ScioSense's ENS21x Sensors, Now at Mouser, Provide Ultra-Accurate Measurements for Humidity and Temperature
August 13, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the ENS21x digital humidity and temperature sensors from ScioSense. The ScioSense ENS21x sensors provide ultra-accurate sensing, including temperature measurements accurate to ±0.1°C and relative humidity measurements accurate to ±0.8%RH. The ENS21x family provides measurements tailored to the needs of building automation, smart homes, instrumentation, and Internet of Things (IoT) devices, among other applications.
The ScioSense ENS21x digital humidity and temperature sensors, now at Mouser, offer a wide sensing range, accurately measuring temperatures from -40ºC to 125ºC and relative humidity from 0% to 100%. The ENS21x sensors are ideal for energy-critical designs, automatically entering low-power standby mode when inactive, with a standby current of just 40nA. In addition, the sensors feature an I2C interface for efficient communication with an external host processor.
The ScioSense ENS21x sensors are housed in a compact 2.0 mm2 × 0.75 mm QFN4 package, allowing for easy integration into wearables, mobile technology, and other space-constrained devices. The ENS21x sensors come with pre-calibrated Kelvin and relative humidity outputs, enabling precise readings from the first use.
To learn more about the ScioSense ENS21x digital humidity and temperature sensors, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-ens21x-humidity-temperature-sensors/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - ScioSense is a leading manufacturer of cutting-edge sensor technology that fits today's challenges. ScioSense focuses on humidity, gas/air quality, temperature, pressure, and flow sensor types for customers needing state-of-the-art components or full functional applications.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.