Now Shipping from Mouser: ScioSense AS6040 Ultra Low-Power Ultrasonic Flow Meter

Annuncio di nuovi prodotti

August 5, 2021Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AS6040 ultrasonic flow meter from ScioSense. The ultra-low-power meter is designed for industrial and residential gas meters, and suitable for water meters.

The ScioSense AS6040, available from Mouser Electronics, incorporates four system blocks — supervisor, analog front end, post processing, and interface — to create a single-chip solution for flow rate measurements. The supervisor features an integrated ultra-low-power 32-bit CPU to manage all tasks, making the AS6040 autonomous. The front end integrates a high-voltage driver, an integrated programmable gain amplifier, and an offset-stabilized comparator in the receive path, plus precision time-of-flight measurement, amplitude measurement, and temperature measurement. The meter’s Serial Peripheral Interface (SPI) bus makes it compatible with almost any host microcontroller, simplifying integration.

Mouser also stocks the AS6031 ultrasonic flow meter, which combines precise measurement and complex flow calculation to simplify the design of next-generation ultrasonic water and heat meters. The AS6031 is based on the TDC-GP30 platform and uses the same high-performance front end for driving the transducers and processing the receive signal to extract the time-of-flight information. An additional programmable amplifier allows handling weaker receive amplitudes.

The AS6040 and AS6031 meters are supported by the AS6040 development tool and AS6031 development tool, respectively. Enabling quick and easy start-up and evaluation, the kits support the functionality needed for standard water and heat meters and offer user-friendly configuration.

To learn more about the AS6040, go to https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-as6040-meters/. For more information on the AS6031, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-as6031-soc/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser è uno dei principali distributori autorizzati di componenti elettronici e prodotti per l'automazione industriale. Con oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1.200 produttori, offriamo la più ampia selezione di prodotti disponibili a magazzino. La nostra divisione di componenti elettronici affianca ingegneri progettisti e responsabili acquisti offrendo le ultime novità di prodotto nei settori dei semiconduttori, dei componenti passivi, dell'interconnessione e delle tecnologie elettroniche correlate. La nostra divisione di automazione industriale supporta le aziende a progettare, realizzare e mantenere le proprie apparecchiature e attività produttive, offrendo soluzioni all'avanguardia per sensori, pannelli, PLC e sistemi di controllo motore, disponibili a magazzino per la spedizione immediata.

Mouser offre un servizio clienti di eccellenza tramite 28 sedi distribuite in tutto il mondo, con assistenza nella lingua locale e supporto nelle valute e nei fusi orari locali. Ogni giorno spediamo prodotti a più di 650.000 clienti in 223 paesi e territori dai nostri modernissimi centri di distribuzione, con una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati, situati nell'area metropolitana di Dallas, Texas. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.mouser.com.

Informazioni su ScioSense

2026 - ScioSense is a leading manufacturer of cutting-edge sensor technology that fits today's challenges. ScioSense focuses on humidity, gas/air quality, temperature, pressure, and flow sensor types for customers needing state-of-the-art components or full functional applications.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser
Vicepresidente senior del marketing
+1 (817) 804-3833
Per richieste stampa contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764