Now at Mouser: Renesas Electronics' RZ/G3E Arm Cortex-A55-Based MPU for Human Machine Interface Applications
November 12, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the new RZ/G3E Arm® Cortex®-A55-based microprocessor (MPU) from Renesas Electronics. The RZ/G3E MPU is optimized for Human Machine Interface (HMI) systems requiring edge computing and AI acceleration. Providing high-speed connectivity and full HD graphics, the versatile MPU is ideal for building automation, factory equipment, medical monitors, retail terminals, and other industrial and consumer HMI applications.
The Renesas Electronics RZ/G3E MPU, now available at Mouser, features a powerful quad-core Arm Cortex-A55 processor (CPU), an Ethos™-U55 Neural Processing Unit (NPU), and a Cortex-M33 core. This combination of features allows the RZ/G3E MPU to run artificial intelligence (AI) applications, such as object recognition and anomaly detection, while minimizing CPU load. For advanced HMI functionality, the RZ/G3E includes a graphics engine (GPU), video codec, and support for three types of image interfaces: LVDS (dual-link), MIPI-DSI, and parallel interface.
The built-in video codec supports both H.264 and H.265 encoding and decoding, enabling high-compression, high-quality video transmission and storage. The RZ/G3E MPU also features high-speed interfaces, including PCIe® Gen3 and USB 3.2 Gen2 for fast data transfer and dual-channel Gigabit Ethernet for connectivity with cloud services, storage, and 5G modules. The Ethos-U55 NPU allows developers to scale AI models across MPU and MCU platforms, enabling consistent AI deployment across mid-range, high-end, and entry-level products.
Developers can evaluate features of the RZ/G3E MPU using the Renesas Electronics RZ/G3E-EVKIT evaluation board. The RZ/G3E-EVKIT includes a module board (SOM) that complies with the SMARC v2.1 standard, as well as a carrier board.
To learn more about the RZ/G3E MPU, visit https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-rz-g3e-mpu/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Renesas Electronics è un'azienda di semiconduttori con una gamma eccezionale di prodotti leader nel mercato globale. Renesas ha la tecnologia e le capacità per fornire quasi tutto quanto è necessario in un'epoca incentrata sulle esigenze umane, tra cui tecnologie di sicurezza, miniaturizzazione e tecnologie di risparmio energetico, reti e tecnologie di interfaccia. Renesas punta a rimanere un passo avanti e a essere il vero fornitore di soluzioni di chip intelligenti, leader mondiale nel proprio settore.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.