New at Mouser: Renesas Electronics' RA4E2 Microcontrollers for Low-Memory Applications Requiring High-Speed Performance
August 9, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the RA4E2 microcontrollers (MCUs) from Renesas Electronics. Featuring a 100 MHz Arm® Cortex®-M33 core, the RA4E2 MCUs offer an entry-level solution for the design of low-memory, low-pin count, small package applications. The RA4E2 MCUs deliver high-speed performance for applications including smart home devices, consumer electronics, medical devices, and industrial sensor networks.
The Renesas RA4E2 microcontrollers, now available at Mouser, feature a robust range of peripherals, including a 12-bit analog-to-digital converter, a general PWM timer, USB FS device, SCI, SPI, I3C, SSI, CANFD, and HDMI-CEC. The MCUs are compatible with the Open Arm ecosystem, while the devices’ easy-to-use flexible software package supports easy development and migration for a range of designs and applications. The RA4E2 MCUs include 128 Kbytes code Flash memory, 40 KBytes SRAM, and 4 KBytes data flash.
The RA4E2 Microcontrollers are supported by the RA4E2 evaluation kits. The evaluation kits enable users to seamlessly evaluate the features of the RA4E2 MCU group and develop embedded systems applications using the flexible software package and e2 studio integrated development environment (IDE). The rich on-board features along with a range of popular ecosystem add-ons can serve as excellent starting points for designers to develop their custom applications. The RA4E2 evaluation kits support high-speed performance testing and evaluation of safety features.
To learn more about the Renesas RA4E2 microcontrollers, visit https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-ra4e2-microcontrollers/.
To learn more about the RA4E2 evaluation kits, visit https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-ra4e2-kits/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Renesas Electronics è un'azienda di semiconduttori con una gamma eccezionale di prodotti leader nel mercato globale. Renesas ha la tecnologia e le capacità per fornire quasi tutto quanto è necessario in un'epoca incentrata sulle esigenze umane, tra cui tecnologie di sicurezza, miniaturizzazione e tecnologie di risparmio energetico, reti e tecnologie di interfaccia. Renesas punta a rimanere un passo avanti e a essere il vero fornitore di soluzioni di chip intelligenti, leader mondiale nel proprio settore.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.