Mouser Now Shipping New Raspberry Pi Compute Module 5 for AI and Embedded Applications
March 3, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is now shipping the new Compute Module 5 (CM5) from Raspberry Pi. The Compute Module 5 is an enhanced system-on-module (SoM) that directly addresses industrial requirements while maintaining mechanical compatibility with its predecessor. It adds improved capabilities for AI, machine vision, industrial automation, smart homes, healthcare monitoring and other embedded applications.
The Raspberry Pi CM5, available from Mouser, features a BCM2712 quad-core Cortex® -A76 (Arm® v8) 64-bit system-on-chip (SoC) with a VideoCore VII GPU and support for OpenGL ES 3.1 and Vulkan 1.3., dual 4Kp60 HDMI display output. Plus, there's an optional onboard dual-band Wi-Fi module based on the Cypress CYW43455 (which supports 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless), Bluetooth® 5.0 and BLE, and two USB 3.0 interfaces supporting simultaneous 5Gbps operation. These modules also support two 4-lane MIPI interfaces, where each MIPI interface can either be DSI (Display) or CSI (Camera).
The Raspberry Pi CM5 is available with multiple eMMC storage densities (from 0GB (Lite) to 64GB), DRAM densities (2GB, 4GB, 8GB, and 16GB), and wireless and non-wireless variants. The Compute Module 5 features a 4kp60 HEVC decoder, Gigabit Ethernet PHY supporting IEEE 1588, and a USB 2.0 port (high speed). The modules include a single 5V PSU input that supports USB PD for up to 5A at 5V.
Mouser also stocks the Raspberry Pi CM5 development kit, which includes a Compute Module 5, CM5 IO board, CM5 metal case, CM5 passive cooler, and antenna kit. This kit also comes with a standard HDMI cable, USB-A to USB-C™ cable, and a 27-watt USB-C PD power supply. The Compute Module 5 is available with multiple eMMC storage DRAM densities and wireless and non-wireless variants, making it ideal for a wide variety of embedded applications.
To learn more about the Raspberry Pi Compute Module 5, visit: https://www.mouser.com/new/raspberry-pi/raspberry-pi-compute-modules-5/.
To learn more about the Raspberry Pi Compute Module 5 development kit, visit: https://www.mouser.com/new/raspberry-pi/raspberry-pi-cm5-dev-kit/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Raspberry Pi Ltd rende il calcolo accessibile a persone e aziende di tutto il mondo. I prodotti Raspberry Pi a basso costo, di alta qualità, compatti ed efficienti sono utilizzati ovunque: dall’home computing al controllo di fabbrica, dai videogiochi retrò alle applicazioni integrate, dall’istruzione all’impresa. Da quando ha venduto il suo primo prodotto nel 2012, Raspberry Pi è diventata la società di computer più venduta nel Regno Unito.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.