Now Shipping from Mouser: Qorvo’s CMD328K3 Low-Noise Amplifier for X-Band and Ku-Band Satellite Comms

Annuncio di nuovi prodotti

November 23, 2021Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the CMD328K3 6 GHz – 18 GHz low-noise amplifier (LNA) from Qorvo®. The device is ideally suited for electronic defense and communications systems where small size and low power consumption are needed.

The Qorvo CMD328K3, available from Mouser Electronics, is a broadband MMIC LNA that operates between 6 GHz and 18 GHz with a noise figure of just 1.4 dB. The CMD328K3 amplifier delivers greater than 27 dB of gain with a corresponding output 1 dB compression point of +12 dBm. The broadband device is a 50-ohm matched design, which eliminates the need for external DC blocks and RF port matching.

Housed in a leadless 3 mm × 3 mm plastic surface-mount air cavity package, the CMD328K3 amplifier is an ideal alternative to hybrid amplifiers. Applications for the CMD328K3 LNA include X-band and Ku-band radar, satellite communications, and electronic defense receivers.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/qorvo/qorvo-cmd328k3-low-noise-amplifier/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764