Phoenix Contact's PSRmodular XC Safety Modules, Now Available at Mouser, Monitor Safety in Extreme Ambient Conditions
June 3, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the PSRmodular XC safety modules from Phoenix Contact. The PSRmodular XC Safety Modules minimize machine downtimes with comprehensive and easy-to-understand diagnostics. Suitable for use in harsh environments, the PSRmodular XC Safety Modules allow for faster resolution of safety incidents in process industry and maritime machinery applications.
The Phoenix Contact PSRmodular XC safety modules, now available at Mouser, meet stringent safety standards for reliable performance in a variety of industrial settings. The modules are TÜV, UL, and CSA certified and have several advanced approvals in preparation, including ATEX zone 2, heat treatment (EN 746, EN 298, and EN 50156), and UL Class 1, Div. 2. The PSRmodular XC safety modules operate effectively in a temperature range of -10ºC to +70ºC and feature corrosion protection with additional conformal coating on the printed circuit board.
The configurable PSRmodular XC small-scale controllers can monitor multiple safety functions within a single application. The modules can also be easily adapted to meet increased input/output port requirements, making them a versatile solution for expanding industrial needs. If there are not enough I/Os, the system can be extended on a modular basis with up to 18 safety-related extension modules. The additional modules are simply connected to the base module via the DIN rail connector. This provides extra I/Os for connecting more sensors and actuators. The PSRmodular XC safety modules can be easily configured using the PSRmodular software, requiring no programming skills. Users can set up the safety logic graphically with a drag-and-drop interface.
To learn more about the Phoenix Contact PSRmodular XC Safety Modules, visit https://www.mouser.com/new/phoenix-contact/phoenix-contact-psrmodular-xc-safety-modules/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Informazioni su Phoenix Contact
2026 - Phoenix Contact è leader e innovatore sul mercato globale nei settori dell’ingegneria elettrica e dell’automazione. Fondata nel 1923, l’impresa familiare di Blomberg, Germania, ora vanta una rete di distribuzione internazionale capace di garantire la necessaria vicinanza ai propri clienti. Phoenix Contact offre prodotti e soluzioni innovative che spaziano dalla tecnologia di connessione industriale all’automazione, dai sistemi di interfaccia e alla protezione dalle sovratensioni. L’assortimento comprende tecnologie di connessione dei dispositivi, sensori, controller, morsettiere modulari, connettori antispruzzo per macchinari, prodotti wireless Ethernet per moderni armadi di comando e soluzioni personalizzate per svariate applicazioni.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.