New at Mouser: Panasonic PAN1783/A Bluetooth 5.4 LE Modules for Advanced Wireless Connectivity with Low Power Consumption

Annuncio di nuovi prodotti

Learn more about the AN1783/A modules
Learn more about the AN1783/A modules

January 14, 2026Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the PAN1783 and PAN1783A Bluetooth® 5.4 LE wireless modules from Panasonic. Based on the nRF5340 system-on-chip (SOC) by Nordic Semiconductor, the PAN1783 and PAN1783A modules offer advanced wireless capabilities with improved sensitivity. The PAN1783/A modules excel in applications, such as advanced computer peripherals, wearables, wireless audio devices, and asset tracking. Featuring ultra-low power consumption, the modules are also an ideal choice for battery-powered devices.

The Panasonic PAN1783/A modules, now available at Mouser, feature dual Cortex-M33 processors, with one serving as an application processor and the other as a network processor. This feature enables the PAN1783/A modules to operate in standalone mode, eliminating the need for an external processor and saving space, as well as reducing complexity and costs. The modules' Bluetooth 5.4 features include isochronous channels and LE audio, high throughput with LE 2M, long-range with LE Coded, and mesh networking. The PAN1783/A modules also support 802.15.4 ZigBee® and Thread. The PAN1783 features an onboard chip antenna, while the PAN1783A includes an RF-bottom pad for external antenna connection.

The PAN1783/A modules support angle of arrival (AoA) and angle of departure (AoD) direction finding and Type 2 Near Field Communication (NFC-A) for simplified pairing and payment solutions (an external antenna is required). The PAN1783/A Bluetooth 5.4 LE Audio Wireless Modules offer a range of security features, including trusted execution, root-of-trust, secure key storage, and 128-bit AES encryption.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/panasonic/panasonic-pan1783-modules/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su Panasonic

2026 - Panasonic Industrial Devices Sales Company of America è la divisione commerciale di componenti industriali e dispositivi elettronici avanzati di Panasonic Corporation of North America, la principale affiliata del Nord America del gruppo Panasonic. La società fornisce componenti all'avanguardia che alimentano svariati dispositivi wireless e meccanici. I componenti standard e personalizzati variano dai dispositivi di automazione industriale ai componenti passivi, ai relé, ai connettori, ai sensori, alla connettività wireless, ai semiconduttori, ecc. In quanto società innovatrice nei settori dell'elettronica di consumo, degli applicativi domestici, della comunicazione, del settore automobilistico e della sanità, Panasonic sviluppa continuamente e migliora componenti all'avanguardia, di alta qualità e ad alto contenuto tecnologico che alimentano svariate gamme di dispositivi e prodotti. La società è inoltre impegnata in varie iniziative ambientali all'avanguardia per incoraggiare una maggiore consapevolezza e sostenibilità in tutto il mondo.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764