onsemi's CEM102 Analog Front End, Now Available at Mouser, Provides Low-Current Sensing for Continuous Glucose Monitoring

Annuncio di nuovi prodotti

March 18, 2024Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the CEM102 analog front end (AFE) from onsemi. The CEM102 sensor accurately measures very low currents for continuous glucose monitoring (CGM) and other sensitive tasks. The CEM102 is an analog front end developed for electrochemical sensor applications using amperometric measurements, including Internet of Things (IoT) sensor devices and wearables.

The onsemi CEM102 analog front end, now available at Mouser, is designed for use with the onsemi RSL15 Bluetooth® 5.2 wireless microcontroller. The CEM102 AFE features a small form factor and low power consumption, making it an ideal choice for compact devices requiring extended battery life. The CEM102 features a high-resolution analog-to-digital converter (ADC), multiple digital-to-analog converters (DAC) for bias setting, and a factory-trimmed system. Together, the CEM102 and RSL15 MCU provide very low system power consumption and a supply voltage range of 1.3 V to 3.6 V; the system can be powered by a 1.5 V silver oxide battery or a 3 V coin cell.

The CEM102 supports one, two, three or four electrodes, providing detection for abnormal sensor conditions with host processor wake-up.

To learn more about the CEM102 analog front end, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-cem102-analog-front-end/.

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su onsemi

2026 - onsemi contribuisce a costruire un futuro migliore guidando innovazioni rivoluzionarie. Focalizzata sui mercati finali del settore automobilistico e industriale, questa società sta accelerando i cambiamenti nelle megatendenze come l'elettrificazione e la sicurezza dei veicoli, l'automazione industriale, le reti energetiche sostenibili e l'infrastruttura 5G e cloud. Con il suo portafoglio di prodotti innovativo, onsemi crea tecnologie di alimentazione e rilevamento intelligenti che risolvono sfide complesse e si adopera per un mondo più pulito, sicuro e intelligente. Onsemi gestisce una catena di fornitura reattiva e affidabile, oltre a programmi di qualità e programmi ESG solidi, e dispone di una rete globale di stabilimenti di produzione, uffici di vendita e marketing e centri di ingegneria nei suoi mercati chiave.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764