onsemi's AR0145CS Hyperlux SG Image Sensors, Now at Mouser, Accurately Capture Moving Scenes
May 6, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the AR0145CS Hyperlux™ SG image sensors from onsemi. The AR0145CS is a 1/4.3 inch CMOS digital image sensor with a 1280 (H) x 800 (V) active-pixel array. Capturing both continuous video and single frames, the AR0145CS sensors are ideal for scanning and industrial inspection applications.
The onsemi AR0145CS Hyperlux SG image sensors, now available at Mouser, offer sophisticated camera features, including auto exposure control, pixel binning, row- and column-skip modes, and windowing. An innovative global shutter pixel design allows the sensors to capture moving scenes with speed and accuracy.
The AR0145CS image sensors include automatic black level calibration (ABLC) and produce clear, low-noise images in low-light and bright scenes. The sensors are programmable through a simple, two-wire interface and include an on-chip trigger mode for synchronization, built-in flash control, and two on-chip phase lock loops (PLLs). With this combination of features, the AR0145CS Hyperlux SG image sensors are suitable for a wide range of applications, including bar code scanners, gesture recognition, augmented reality, biometrics, surveillance, HD video, and machine vision.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-ar0145cs-image-sensors/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - onsemi contribuisce a costruire un futuro migliore guidando innovazioni rivoluzionarie. Focalizzata sui mercati finali del settore automobilistico e industriale, questa società sta accelerando i cambiamenti nelle megatendenze come l'elettrificazione e la sicurezza dei veicoli, l'automazione industriale, le reti energetiche sostenibili e l'infrastruttura 5G e cloud. Con il suo portafoglio di prodotti innovativo, onsemi crea tecnologie di alimentazione e rilevamento intelligenti che risolvono sfide complesse e si adopera per un mondo più pulito, sicuro e intelligente. Onsemi gestisce una catena di fornitura reattiva e affidabile, oltre a programmi di qualità e programmi ESG solidi, e dispone di una rete globale di stabilimenti di produzione, uffici di vendita e marketing e centri di ingegneria nei suoi mercati chiave.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.