New at Mouser: onsemi Acuros CQD SWIR Cameras for AI, Industrial, Automotive, Agricultural and Medical Applications

Annuncio di nuovi prodotti

March 19, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping Acuros® CQD® shortwave infrared (SWIR) cameras from onsemi. The Acuros CQD cameras provide high-resolution imaging and sensing capabilities across the visible, near-infrared (NIR), and shortwave infrared (SWIR) spectrum for machine vision, security, industrial, thermography, automotive, agricultural, and medical imaging.

The onsemi Acuros CQD cameras, available from Mouser, feature 400nm to 1,700nm broadband image sensor technology based on colloidal quantum dot (CQD) thin film photodiodes fabricated monolithically on silicon readout wafers. The cameras offer high frame rates, global shutter operation, and up to 70dB of dynamic range. The Acuros CQD cameras are available in a variety of Acuros sensor sizes, including a 6.3 megapixel (MP) (3064 x 2040), 4.2 MP (2040 x 2040), 2.1 MP (1920 x 1080), 1.2 MP (1280 x 1024), or VGA (640 x 512) format sensor. The camera includes USB3 Vision, GigE Vision and CameraLink interfaces to provide end users the flexibility of programmable frame time, exposure time, gain modes, window modes, binning modes, and more.

Designed for use in multi-tool imaging systems, the Acuros CQD cameras are compatible with a wide range of SWIR lenses and can be operated by an internal clock or externally triggered via software or a hardware TTL trigger input. The Acuros CQD cameras have EAR-99 export classification, which requires no license for global export. This makes the Acuros CQD the ideal choice for integration in both multi-national and domestic supply chains and manufacturing operations.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-acuros-swir-cameras/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su onsemi

2026 - onsemi contribuisce a costruire un futuro migliore guidando innovazioni rivoluzionarie. Focalizzata sui mercati finali del settore automobilistico e industriale, questa società sta accelerando i cambiamenti nelle megatendenze come l'elettrificazione e la sicurezza dei veicoli, l'automazione industriale, le reti energetiche sostenibili e l'infrastruttura 5G e cloud. Con il suo portafoglio di prodotti innovativo, onsemi crea tecnologie di alimentazione e rilevamento intelligenti che risolvono sfide complesse e si adopera per un mondo più pulito, sicuro e intelligente. Onsemi gestisce una catena di fornitura reattiva e affidabile, oltre a programmi di qualità e programmi ESG solidi, e dispone di una rete globale di stabilimenti di produzione, uffici di vendita e marketing e centri di ingegneria nei suoi mercati chiave.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764