New at Mouser: Omron Industrial Automation E3AS-HF Laser Sensors for Industrial Automation and Manufacturing
August 27, 2025—Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new E3AS-HF Time of Flight (ToF) laser sensors from Omron Industrial Automation. The E3AS-HF ToF photoelectric sensors achieve stable, continuous-level detection of difficult-to-sense targets for industrial automation, manufacturing and harsh environment applications.
The Omron Industrial Automation E3AS-HF ToF laser sensors, available from Mouser, are equipped with a patent-pending, high-sensitivity photodiode and can reliably detect targets with low light reflectivity from 0.05 to 6 meters with a unique wide-angle view of ±85°. This low-light ability makes the sensors suitable for the detection of dark targets on a dark background, or curved and shiny surfaces, utilizing a unique sensing algorithm that provides superior detection of targets at harsh angles, allowing for greater flexibility in machine design or retrofitting a sensor into existing setups.
The E3AS-HF series is also ideal for continuous level detection applications, such as determining stack height, overflow, or run-out detection of opaque liquids or goods, at long ranges. With a 6m sensing range, this sensor can also be mounted away from moving robots, workers, or other dangerous equipment that often damages sensors and contributes to unexpected downtime, ensuring reliable operation regardless of color, shape, or material. With an easy-to-read display, bright visible indicators, IO-link compatibility, and a setup menu with five different language options, users can reduce costly configuration and setup time while maintaining stable detection of their most difficult-to-sense objects.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/omron-electronics/omron-ia-e3as-hf-tof-laser-sensors/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Omron Industrial Automation è uno dei principali fornitori al mondo di componenti elettronica e di sistemi di controllo affidabile e avanzati. La vasta linea di prodotti di Omron Industrial Automation comprende contatori, timer, interruttori di fine corsa e alimentatori, nonché relè e interruttori di sicurezza, dispositivi pilota e a pulsante, sensori fotoelettrici e di prossimità, controller di temperatura, controller logici semplici ZEN, fotomicrosensori amplificati photomicrosensors™ e unità di frequenza variabile CA.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.