Octavo Systems OSDZU3 AMD Zynq UltraScale+ ZU3 SiP, Now at Mouser, Delivers Performance and Flexibility Without Complexity

Annuncio di nuovi prodotti

Learn more about the OSDZU3 SiP
Learn more about the OSDZU3 SiP

February 19, 2026Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the OSDZU3 AMD Zynq UltraScale+ ZU3 System-in-Package (SiP) from Octavo Systems. The OSDZU3 SiP provides a fast and flexible way to develop systems around the AMD Zynq® UltraScale+™ MPSoC. The OSDZU3 SiP speeds up the development of CG devices for motor control, sensor processing and fusions, and traffic engineering; EG devices for flight navigation, data centers, and cloud computing security; and EV devices for smart division, interactive displays, and video processing.

The Octavo Systems OSDZU3 SiP, now available at Mouser, enables developers to leverage the power of the UltraScale+ MPSoC while reducing design complexity. The OSDZU3 SiP integrates a ZU3 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC, two Infineon IRPS5401 PMICs, up to 2GB (16Gb) LPDDR4, QSPI Flash, EEPROM, two oscillators, and passive components into a single BGA package. This comprehensive integration reduces the time it takes to develop applications by months, allowing users to go to market faster or add additional features to their products. The OSDZU3 SiP provides access to all ZU3 peripherals, including PCIe® Gen2, USB3.0, SATA 3.1, and DisplayPort, among others. In addition, the OSDZU3 SiP's power modes allow designers to leverage all power modes supported by the ZU3.

Mouser also stocks the OSDZU3-REF, a full-featured development and evaluation platform for the OSDZUS SiP. The OSDZU3-REF serves as a carrier board for the SiP and features an extensive set of peripherals, including USB 3.0, SATA, DisplayPort, Gigabit Ethernet, and LVDS touch-panel support. It also offers a host of expansion options, including an FMC LPC header, PS and PL PMOD headers, and 100-mil headers, enabling users to easily customize and prototype.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/octavo-systems/octavo-systems-osdzu3-sips/

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su Octavo Systems

2026 - Octavo Systems was founded by four senior semiconductor technology leaders with a mission to bring high-performing system-in-package capabilities to the masses. The company’s technology and design innovations are making this technology more accessible to all, allowing for the continued development of smaller, cheaper, and more innovative products.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764