Nordic Semiconductor's nRF54L15-DK Development Kit, Now at Mouser, Enables Rapid Prototyping of Wireless Devices

Annuncio di nuovi prodotti

January 30, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the nRF54L15-DK development kit from Nordic Semiconductor. The nRF54L15-DK is a pre-certified single-board evaluation and prototyping platform based on Nordic's new nRF54L Bluetooth® Low Energy (BLE) system-on-chip (SoC). With support for the full suite of BLE features and other popular communications protocols, the nRF54L15-DK is an ideal solution for a variety of wireless applications, including Industrial Internet of Things (IoT), virtual and augmented reality (AR/VR), asset tracking, smart home products, and medical applications.

With the onboard NRF54L system-on-chip (SoC), the nRF54L15-DK supports BLE, Bluetooth Mesh, Thread, Zigbee®, 2.4GHz proprietary protocols (up to 4Mbps), and Matter. Matter is an industry-unifying, IP-based connectivity protocol that streamlines building IoT applications while allowing seamless integration into a variety of ecosystems for industrial automation, consumer electronics, smart agriculture, and more.

The nRF54L15-DK is supported by a comprehensive set of nRF Connect tools and has support in the nRF Connect software development kit (SDK). Developers can explore the full potential of the nRF54L15 SoC using the extensive range of software samples, modules, and libraries available within the nRF Connect SDK.

The nRF54L15-DK also features 8 MB of external memory, an onboard nPM1300 power management IC (PMIC), 2.4GHz and NFC antennas, a SEGGER J-Link OB programmer/debugger and a USB connection for debugging, programming, and power. Pins are available for measuring power consumption, and an SWF RF connector enables direct RF measurements.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nordic-semiconductor/nordic-nrf54l15-dev-kit/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su Nordic Semiconductor

2026 - Nordic Semiconductor offre livelli di prestazioni wireless e di sofisticazioni ai vertici della categoria a un prezzo che consente di utilizzare dei chip wireless a bassissimo consumo (ULP) dell'azienda anche nei prodotti di consumo più attenti ai costi. I chip di Nordic Semiconductor si trovano in prodotti come periferiche per PC wireless, controller per videogiochi, sensori per sport e fitness, giocattoli, controller multimediali avanzati e telecomandi per TV digitale/satellitare (set-top box) e molto altro ancora.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764