Mouser Now Shipping the Murata Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth Module for IoT and Handheld Wireless Applications
May 2, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the Type 2BZ Wi-Fi® + Bluetooth® module (LBEE5XV2BZ) from Murata. The Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth module provides engineers with a dual-band, small form-factor wireless connectivity solution for power-sensitive applications like the Internet of Things (IoT), handheld wireless, gateways, Smart Home and industrial applications, to name a few.
The Murata Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth module, available from Mouser Electronics, is a small, high-performance wireless connectivity module based on the Infineon CYW54590 combo chipset. Featuring highly sophisticated, enhanced collaborative co-existence hardware mechanisms and algorithms, the Type 2BZ module ensures that wireless local area network (WLAN) and Bluetooth collaboration is optimized for maximum performance, with up to 866 Mbps PHY (physical) data rate on Wi-Fi and 3 Mbps PHY data rate on Bluetooth.
The Type 2BZ module’s WLAN section supports secure digital input output (SDIO) v3.0 interface, while the Bluetooth section supports a high-speed 4-wire universal asynchronous receiver/transmitter (UART) interface and pulse-code modulation (PCM) for audio data. In IEEE 802.11ac mode, the WLAN operation provides rates up to 256 quadrature amplitude modulation (QAM) in 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz channels, supporting Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac with 2×2 multiple input multiple output (MIMO) + 5.2 BR/EDR/LE (Bluetooth basic rate/enhanced data rate/low energy). This comes packaged in an impressively small form factor for size- and power-sensitive industrial applications, with operating temperatures up to +85°C.
To learn more about the new Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth module from Murata, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type2bz-wifi-bluetooth-module/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Murata è leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti elettronici passivi in ceramica, moduli di connettività wireless e tecnologie di conversione di potenza. Dalla sua costituzione a Kyoto nel 1944, Murata ha contribuito al progresso della società e all'evoluzione dell'industria elettronica. Le innovazioni dell'azienda si trovano in un'ampia gamma di applicazioni: telefoni cellulari, elettrodomestici, elettronica automobilistica, sistemi di gestione dell'energia, dispositivi sanitari e altro ancora. Oggi Murata è un'azienda globale con oltre 100 uffici in tutto il mondo. Aspirando allo slogan “Innovator in Electronics®”, circa 48.000 dipendenti Murata si impegnano ogni giorno a sviluppare nuove tecnologie promettenti, “innovazioni assolute a livello mondiale” e prodotti che modellino il futuro dell'elettronica, il tutto per consentire ai clienti di realizzare la loro visione.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.