New at Mouser: Murata Electronics Type 2FR Hostless Tri-Radio Module for Smart and Industrial IoT Applications

Annuncio di nuovi prodotti

Learn more about the Type 2FR tri-radio module
Learn more about the Type 2FR tri-radio module

August 13, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new Type 2FR Hostless Wi-Fi® 6 + Bluetooth® LE 5.4 / 802.15.4 tri-radio module from Murata. The Type 2FR module delivers class-leading integration, efficiency, and multiple radio capabilities for smart home, industrial automation, gaming controllers and smart accessory applications.

The Murata Type 2FR module, available from Mouser, is based on the NXP RW612 wireless microcontroller, powered by a 260MHz Arm® Cortex®-M33 core with Trustzone™-M, 1.2MB of on-chip SRAM, and a Quad SPI interface with an on-the-fly decryption engine for secure external flash access to support dual-band Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4, IEEE 802.15.4, and Ethernet. "Hostless" means there's no need for a separate microcontroller, saving cost and board space with ultra-compact dimensions (12.0 × 11.0 × 1.5 mm3), making it the smallest module of this type with a built-in MCU. The Type 2FR tri-radio module also provides Matter Network over Wi-Fi, Thread, or Ethernet, prioritizing security with the latest cybersecurity standards and compatibility with the Matter ecosystem.

The Murata LBES0ZZ2FR-EVK evaluation kit, available to order from Mouser, provides a proven design to evaluate the Type 2FR module. The evaluation kit is designed to work with the NXP MCU-Link Pro board for firmware flashing and debugging.

To learn more about the Type 2FR Module, visit: https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2fr-tri-radio-module/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser è uno dei principali distributori autorizzati di componenti elettronici e prodotti per l'automazione industriale. Con oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1.200 produttori, offriamo la più ampia selezione di prodotti disponibili a magazzino. La nostra divisione di componenti elettronici affianca ingegneri progettisti e responsabili acquisti offrendo le ultime novità di prodotto nei settori dei semiconduttori, dei componenti passivi, dell'interconnessione e delle tecnologie elettroniche correlate. La nostra divisione di automazione industriale supporta le aziende a progettare, realizzare e mantenere le proprie apparecchiature e attività produttive, offrendo soluzioni all'avanguardia per sensori, pannelli, PLC e sistemi di controllo motore, disponibili a magazzino per la spedizione immediata.

Mouser offre un servizio clienti di eccellenza tramite 28 sedi distribuite in tutto il mondo, con assistenza nella lingua locale e supporto nelle valute e nei fusi orari locali. Ogni giorno spediamo prodotti a più di 650.000 clienti in 223 paesi e territori dai nostri modernissimi centri di distribuzione, con una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati, situati nell'area metropolitana di Dallas, Texas. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.mouser.com.

Informazioni su Murata

2026 - Murata è leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti elettronici passivi in ceramica, moduli di connettività wireless e tecnologie di conversione di potenza. Dalla sua costituzione a Kyoto nel 1944, Murata ha contribuito al progresso della società e all'evoluzione dell'industria elettronica. Le innovazioni dell'azienda si trovano in un'ampia gamma di applicazioni: telefoni cellulari, elettrodomestici, elettronica automobilistica, sistemi di gestione dell'energia, dispositivi sanitari e altro ancora. Oggi Murata è un'azienda globale con oltre 100 uffici in tutto il mondo. Aspirando allo slogan “Innovator in Electronics®”, circa 48.000 dipendenti Murata si impegnano ogni giorno a sviluppare nuove tecnologie promettenti, “innovazioni assolute a livello mondiale” e prodotti che modellino il futuro dell'elettronica, il tutto per consentire ai clienti di realizzare la loro visione.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser
Vicepresidente senior del marketing
+1 (817) 804-3833
Per richieste stampa contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764