Murata Electronics Type 2FP Wi-Fi 6 + Bluetooth LE Multi-Radio Module, Now at Mouser, Provides Advanced Security and Radio Capabilities
February 26, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the new Type 2FP Wi-Fi® 6 + Bluetooth® Low Energy (LE) 5.4 multi-radio module from Murata Electronics. The compact, highly integrated Type 2FP module is based on the NXP RW610 wireless microcontroller (MCU). The built-in, high-performance MCU provides advanced security features for connected smart devices in smart homes, enterprise and industrial automation, smart accessories, and smart energy applications.
The Murata Electronics Type 2FP module, now at Mouser, supports dual-band Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, and Ethernet to ensure seamless connectivity and operational efficiency. The Type 2FP module also supports the latest Matter smart home connectivity protocol over Wi-Fi, Thread, and Ethernet, simplifying device interoperability and management.
The Type 2FP multi-radio module features 1.2 MB of SRAM, 16 MB of Flash, and an external PSRAM interface for system memory expansion up to 128 MB. The modules support a total of 64 GPIOs and rich peripheral interfaces, including FlexComm interfaces, SDIO 3.0, high-speed USB 2.0 On-The-Go (OTG) with integrated PHY, and digital microphone support. The built-in RW610 Wireless MCU provides advanced security features such as NXP EdgeLock™ Assurance, NXP EdgeLock 2GO Trust Provisioning, a trusted execution environment (TEE) based on Arm TrustZone-Mand, and hardware root of trust. The surface-mount type modules measure just 12 x 11 x 1.5 mm and weigh 0.54 g. The Type 2FP Wi-Fi 6+ module meets the Moisture Sensitivity Level (MSL) 3 standard and operates over a temperature range of -40°C to 85°C.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2fp-radio-modules/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Murata è leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti elettronici passivi in ceramica, moduli di connettività wireless e tecnologie di conversione di potenza. Dalla sua costituzione a Kyoto nel 1944, Murata ha contribuito al progresso della società e all'evoluzione dell'industria elettronica. Le innovazioni dell'azienda si trovano in un'ampia gamma di applicazioni: telefoni cellulari, elettrodomestici, elettronica automobilistica, sistemi di gestione dell'energia, dispositivi sanitari e altro ancora. Oggi Murata è un'azienda globale con oltre 100 uffici in tutto il mondo. Aspirando allo slogan “Innovator in Electronics®”, circa 48.000 dipendenti Murata si impegnano ogni giorno a sviluppare nuove tecnologie promettenti, “innovazioni assolute a livello mondiale” e prodotti che modellino il futuro dell'elettronica, il tutto per consentire ai clienti di realizzare la loro visione.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.