Mouser Shipping Murata LBAD0XX1SC Type 1SC CAT M1 and NB-IoT Module for Smart Wearables and Healthcare Applications

Annuncio di nuovi prodotti

Learn more about the LBAD0XX1SC module
Learn more about the LBAD0XX1SC module

October 27, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new LBAD0XX1SC Type 1SC CAT M1 and NB-IoT module from Murata. The LBAD0XX1SC is the world's smallest, global certified, ultra-low-power Cat M1/NB-IoT module for wearables, smart meters, healthcare, and asset-tracking applications.

The Murata LBAD0XX1SC module, available from Mouser, is a breakthrough in LTE-M technology. This tiny powerhouse (11.1 × 11.4 × 1.5 mm) allows for connection anytime from anywhere, with a silver resin-shielded LGA package that includes a Sony ALT1250 transceiver, a front-end module (FEM), and 16MB external flash memory. The compact design is ideal for wearables that previously had no means of cellular connectivity.

With integrated TCXO boasting robust low-drift thermal characteristics, the Type 1SC ensures a precise clock source for the RF transceiver, enhancing the reliability of your cellular connections with a user-friendly AT Command interface. The Type 1SC is designed to meet 3GPP release specifications and optimized for class 3 LTE output power (+23dBm), featuring external antenna configurations, 1.5μA hibernation current (average), and an OTA firmware upgrade.

Application development with the LBAD0XX1SC module is supported by the LBAD0XX1SC-DM-EVK-B evaluation kit. The kit includes a Type 1SC evaluation board, two mini-USB cables, and a quick start guide. The LBAD0XX1SC-DM-EVK-B evaluation board features an Arduino shield interface, one micro-SIM slot, three LEDs, an SMA connector for RF testing, and an LTE/GNSS antenna. The power for the evaluation board can be provided by USB hosts or an external 5V supply, for conversion by LDOs to generate the 3.3V and 1.8V voltages for the onboard circuits.

Toz, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-lbad0xx1sc-type-1sc-module/

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su Murata

2026 - Murata è leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti elettronici passivi in ceramica, moduli di connettività wireless e tecnologie di conversione di potenza. Dalla sua costituzione a Kyoto nel 1944, Murata ha contribuito al progresso della società e all'evoluzione dell'industria elettronica. Le innovazioni dell'azienda si trovano in un'ampia gamma di applicazioni: telefoni cellulari, elettrodomestici, elettronica automobilistica, sistemi di gestione dell'energia, dispositivi sanitari e altro ancora. Oggi Murata è un'azienda globale con oltre 100 uffici in tutto il mondo. Aspirando allo slogan “Innovator in Electronics®”, circa 48.000 dipendenti Murata si impegnano ogni giorno a sviluppare nuove tecnologie promettenti, “innovazioni assolute a livello mondiale” e prodotti che modellino il futuro dell'elettronica, il tutto per consentire ai clienti di realizzare la loro visione.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764